您好!
我还想使用40z80的标准、根据该主题、
出现新问题-在 SC 情况下发生异相故障。
DSG 栅极驱动器似乎没有足够的功率来承载 DSG FET 打开的槽、然后 MCU 检测到 ASCD 并对栅极进行放电、然后再检测到所需的槽。
因此、我尝试了许多方法来解决这个问题、但总的来说、JUAST 有几个油炸 MOSFET)))
提醒:
我有7节电池、放电电流高达8A、处于脉冲或恒定模式。
在电源侧使用与 EVM 相同的 shceme、但使用 Sir870 FET。 现在、我将交叉保护 FET 和 PCHG FET 以及 PDSG 电路排除在方案之外、它们只会使它变得更糟糕。
因此、在以下情况下、来自栅极的探头图片:
正常 OCD1+OCD2、具有4A 放电电流(无 DSG FET 爆炸):
连接2700uF/50V e-CAP 后的 ASCDL+ASCD 检测(无 FET 爆炸):
3. 73C/16A 热熔丝上的实数 SC,DSG FET 爆炸,没有 ASCD 或 ASCDL 检测....
我现在有3M 上拉电阻器和1k 栅极电阻器。 ASCD 保护寄存器设置在00和11…… MB 我应该为 DSG 栅极提供某种类型的驱动器? 我在 bq4080上制作了许多电路板、但在短路 保护方面从未出现过同样的问题(