This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849123/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

您好!

我还想使用40z80的标准、根据该主题、  

出现新问题-在 SC 情况下发生异相故障

DSG 栅极驱动器似乎没有足够的功率来承载 DSG FET 打开的槽、然后 MCU 检测到 ASCD 并对栅极进行放电、然后再检测到所需的槽。

因此、我尝试了许多方法来解决这个问题、但总的来说、JUAST 有几个油炸 MOSFET)))

提醒:

我有7节电池、放电电流高达8A、处于脉冲或恒定模式。

在电源侧使用与 EVM 相同的 shceme、但使用 Sir870 FET。 现在、我将交叉保护 FET 和 PCHG FET 以及 PDSG 电路排除在方案之外、它们只会使它变得更糟糕。

因此、在以下情况下、来自栅极的探头图片:

正常 OCD1+OCD2、具有4A 放电电流(无 DSG FET 爆炸):

连接2700uF/50V e-CAP 后的 ASCDL+ASCD 检测(无 FET 爆炸):

3. 73C/16A 热熔丝上的实数 SC,DSG FET 爆炸,没有 ASCD 或 ASCDL 检测....

我现在有3M 上拉电阻器和1k 栅极电阻器。 ASCD 保护寄存器设置在00和11…… MB 我应该为 DSG 栅极提供某种类型的驱动器? 我在 bq4080上制作了许多电路板、但在短路 保护方面从未出现过同样的问题(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander

    在这种情况下、栅极驱动器不够强、无法足够快地将 FET 拉低。 您可能需要查看不同的 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、我注意到了这一点。 但是、对于最大电流、MB 有一种使用栅极驱动器绕过上拉电压的方法、它有哪些特性?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这实际上取决于您的 FET 特性、取决于对短路情况的处理。 您可能需要检查 IDS 最大规格、但在发生短路的情况下、FET 需要在分配的时间内维持高电流、以便大部分时间由栅极电容控制其关断。