This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:从电池组切换到适配器电源延迟问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844602/bq24725a-switching-from-cell-pack-to-adapter-supply-delay-issue

器件型号:BQ24725A

您好!
我们在从 Cell Pack 切换到 Adapter+时遇到问题。

初始设置:"系统"由"PACK+"提供。 有时会连接"适配器+"。

问题说明:在向"Adapter+"节点施加电压的时刻与在"System"节点上看到电压增加的时刻之间存在明显的延迟(~1.1秒)。 (节点的所有名称均取自数据表、以实现命名兼容性)

在对问题进行研究后、我们注意到、ACDRV 引脚上存在相同的延迟。
根据数据表:ACDRV 是“电荷泵输出,用于驱动适配器输入 n 通道 MOSFET (ACFET)和反向阻断 N 通道 MOSFET (RBFET)。 当 ACDET 引脚上的电压介于2.4V 至3.15V 之间时、ACDRV 电压比 CMSRC 高6V、 VCC 引脚上的电压高于 UVLO、VCC 引脚上的电压比 SRN 引脚上的电压高275mV、以便 ACFET 和 RBFET 可通过交流适配器打开来为系统供电。 在 ACDRV 和 ACFET 的栅极之间放置一个4kΩ Ω 电阻器、RBFET 会限制 ACDRV 引脚上的浪涌电流。

我们的测量结果显示 ,在“Adapter+”(适配器+)被应用之前/之后(之后=几微秒或几毫秒后),电压如下:

1) ACDET 上的电压 为1.2/3.0V (1.2V 是由 e2e.ti.com/.../561130中讨论的电路引起的, 这是保持 I2C 通信所必需的,即使没有应用"适配器+电压"

2) 2) VCC 等于或高于 PACK+电压

3) 3) SRN 等于 PACK+

有趣的观察结果:当电路第一次启动时(即第一个-电池组已连接、然后-适配器+)、延迟约为150ms;之后、如果我们关闭适配器+并再次打开它、所有后续尝试都会造成1.1秒的延迟。

造成这种延迟的原因可能是什么?我们如何才能消除这种延迟?

P.S.>如果需要原理图、请告知我们-我将通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 BQ24725A 数据表 第8.4.1节"适配器检测和 ACOK 输出"中的以下摘录:

    无论 ChargeOption 寄存器的值是多少、IC POR 之后的第一次始终提供150ms 的 ACOK 上升沿延迟。 仅在 ACDET 引脚电压被拉至2.4V (但不低于0.6V 时、 这将复位 IC 并强制下一个 ACOK 上升沿去毛刺脉冲时间为1.3s)、并且 ACFET 至少已关闭一次、1.3s (或150ms)延迟时间将在下一次 ACDET 引脚电压超过2.4V 时生效。 要更改此选项,VCC 引脚电压必须高于 UVLO,且 ACDET 引脚电压必须高于0.6V,这将启用 IC SMBus 通信并将 ChargeOption()位[15]设置为0,从而将下一个 ACOK 上升去毛刺脉冲时间设置为150ms。 默认的1.3s 上升沿去毛刺脉冲时间旨在在 ACDET 引脚被过大的系统电流(例如过流或短路)拉至2.4V 以下时关闭 ACFET 足够长的时间。

    您看到的行为与以下行为完全相同。  您能否验证您现在看到的是上面的内容吗?

     

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、
    是的、这就是我们看到的内容。 我没有预料到、这种行为不仅适用于 ACOK、还适用于 ACDRV 引脚。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDRV 取决于 ACOK 引脚的状态。

    我希望这能解决您的问题。

    此致、

    Joel H