您好!
我们在从 Cell Pack 切换到 Adapter+时遇到问题。
初始设置:"系统"由"PACK+"提供。 有时会连接"适配器+"。
问题说明:在向"Adapter+"节点施加电压的时刻与在"System"节点上看到电压增加的时刻之间存在明显的延迟(~1.1秒)。 (节点的所有名称均取自数据表、以实现命名兼容性) 
在对问题进行研究后、我们注意到、ACDRV 引脚上存在相同的延迟。
根据数据表:ACDRV 是“电荷泵输出,用于驱动适配器输入 n 通道 MOSFET (ACFET)和反向阻断 N 通道 MOSFET (RBFET)。 当 ACDET 引脚上的电压介于2.4V 至3.15V 之间时、ACDRV 电压比 CMSRC 高6V、 VCC 引脚上的电压高于 UVLO、VCC 引脚上的电压比 SRN 引脚上的电压高275mV、以便 ACFET 和 RBFET 可通过交流适配器打开来为系统供电。 在 ACDRV 和 ACFET 的栅极之间放置一个4kΩ Ω 电阻器、RBFET 会限制 ACDRV 引脚上的浪涌电流。
我们的测量结果显示 ,在“Adapter+”(适配器+)被应用之前/之后(之后=几微秒或几毫秒后),电压如下:
1) ACDET 上的电压 为1.2/3.0V (1.2V 是由 e2e.ti.com/.../561130中讨论的电路引起的, 这是保持 I2C 通信所必需的,即使没有应用"适配器+电压"
2) 2) VCC 等于或高于 PACK+电压
3) 3) SRN 等于 PACK+
有趣的观察结果:当电路第一次启动时(即第一个-电池组已连接、然后-适配器+)、延迟约为150ms;之后、如果我们关闭适配器+并再次打开它、所有后续尝试都会造成1.1秒的延迟。
造成这种延迟的原因可能是什么?我们如何才能消除这种延迟?
P.S.>如果需要原理图、请告知我们-我将通过电子邮件发送。