This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546是否能够通过 MFi 认证?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS54302, TPS2549-Q1, TPS254900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849003/tps2546-are-tps2546-could-pass-mfi-certification

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS2549-Q1TPS254900-Q1

大家好、团队成员

我的客户在 BT 扬声器项目中使用了 TPS2546。 此蓝牙扬声器具有一个 USB 充电输出端口、用于为外部便携式设备充电。

我们采用 TPS54302+TPS2546进行设计、可通过 BC1.2和 VBUS 电流限制功能实现5V 输出。

客户最近请求通过 MFi 认证、但我不确定 TPS2546能否满足他们的要求?

下面是我的问题:

  1. 对于 MFi 认证、是否应配置自动模式或"强制 DCP 分频器1"模式?
  2. 由于 TPS2546会使 VBUS 输出放电并保持低电平至少1秒、因此我建议客户在强制分压器1模式下运行。
  3. 我们的 BT 扬声器是否需要额外的 MFi 芯片? 还是我们只需要符合 MFi 标准的 USB 电缆?

以下是客户的测试结果。 它们反馈 D+/D-电压电平仍然不符合 MFi 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们没有对 TPS254x 器件运行 MFi。 我可以确认的是、我们的客户 已在其音响主机上通过了 TPS2549-Q1和 TPS254900-Q1的 CarPlay 认证。 涉及 TPS2549-Q1和 TPS254900-Q1的测试包括 MFi VBUS 规格和眼图测试。 由于这些测试是系统级测试、我们通常说兼容而不是兼容。

    您是否能够详细说明您发现故障的具体测试? 说明测试本身的流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McGaffin

    您的意思是您不确定采用 TPS2546的充电器端口是否符合 MFi 标准?

    我还会与客户进行核实。 我所知的是、客户对输出电流为1A 的 VBUS 有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    正确、我们尚未对 TPS2546执行 MFi 合规性。 TPS2546确实支持分压器1充电、这是1A 输出充电模式。