主题中讨论的其他器件: TPS54302、 TPS2549-Q1、 TPS254900-Q1
大家好、团队成员
我的客户在 BT 扬声器项目中使用了 TPS2546。 此蓝牙扬声器具有一个 USB 充电输出端口、用于为外部便携式设备充电。
我们采用 TPS54302+TPS2546进行设计、可通过 BC1.2和 VBUS 电流限制功能实现5V 输出。
客户最近请求通过 MFi 认证、但我不确定 TPS2546能否满足他们的要求?
下面是我的问题:
- 对于 MFi 认证、是否应配置自动模式或"强制 DCP 分频器1"模式?
- 由于 TPS2546会使 VBUS 输出放电并保持低电平至少1秒、因此我建议客户在强制分压器1模式下运行。
- 我们的 BT 扬声器是否需要额外的 MFi 芯片? 还是我们只需要符合 MFi 标准的 USB 电缆?
以下是客户的测试结果。 它们反馈 D+/D-电压电平仍然不符合 MFi 要求。