This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:能否(轻轻)为 SW 输出回馈?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780285/lm46002-q1-can-i-gently-backfeed-the-sw-output

器件型号:LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件: LM46002

女士们和/或先生们、

我们在主板上有一个由 LM46002-Q1 (汽车应用)供电的电路。 正常运行期间、最坏情况下的负载为368mA @ 5V

现在、我的测试部门询问我、他们是否可以通过将5V 总线上拉至2.5V 来对另一个组件执行电路内测试。这种情况每块板发生8次、每块板持续几毫秒。

5V 总线直接连接到偏置输入(Vin 将悬空)、并且只有一个电感器将其与 SW 输出相隔离。

问题是这是否会对稳压器造成任何损坏? 我在数据表中找不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    如果我理解正确、您是否正在将 LM46002的输出从稳压5V 拉低至2.5V? 转换器可能会尝试通过增加占空比将电平提高回5V、而由输出提供的内部电源轨将瞬间转换为由 VIN 提供。 我没有看到任何问题、也没有预测因此而发生的任何损坏、只是运行瞬间发生变化。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你已经接近了。

    在电路内测试期间、电路板未通电。  机器测试单个部件;一次测试一个。  例如、要测试电阻器、它会在电阻器上施加电压并测量其消耗的电流。  它从此处计算电阻、并在报告中输入一条线、指出电阻器在容差范围内或不在容差范围内。

    在上述情况下、我们希望通过施加2.5V 栅源电压来开启 MOSFET、并查看其是否开启。  测试期间、不会向电路板施加其他电压、包括稳压器的输入。 在稳压器关闭的情况 下、测试仪必须将 SW 输出上的电压拉至高达2.5V。这将偏置许多组件、但除稳压器之外的所有组件都是无源或输入。  

    只有稳压器被禁用。 我们担心有一个二极管会从输出到输入产生反向、或者有一些这样的电路会使其产生不安全的效果。

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gary、

    是的、现在这是有道理的。 如果输入为0V、电流肯定会通过高侧 FET 的体二极管[通过输出降压电感器]传导、并且肯定会成为问题并导致损坏。 您可以将一个二极管与+ve 输入电源串联、以阻止电流流动。 因此、输入电容器仍将充电。 如果输入电容器非常大、则会有一些与电压阶跃 dV/dt 成比例的电流。 但我认为体二极管能够承受。 如果您担心体二极管、则可以始终并联一个外部二极管以绕过体二极管、我仍会将输入二极管置于电路中、如上所述。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 David。

    现在轮到我来验证我是否理解了您的说法。 参阅以下原理图片段:

    您的意思  是 Vin 输入和 SW 输出之间有一个 N 沟道 MOSFET、当它关闭并且我增加 SW 引脚上的电压时、寄生二极管(不用于处理高电流)将被正向偏置。  如果稳压器前面有一个大电容(我们 现在有大约10uF)、情况尤其如此。

    您建议:

    1. 在电容和稳压器之间放置一个二极管(红色)、以阻止测试 装置为电容充电。
    2. 在稳压器输出与输入之间放置另一个二极管、以将部分电流分流远离寄生二极管。

    这是准确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    有关寄生二极管和上述说明的问题。

    放置 C10_15的输入二极管左侧。  该电容器需要尽可能靠近 Vin 和 GND 放置。   如果担心10uF 输入电容的充电问题、请放置一个外部(二极管阴极至 Vin)以旁路瞬时电流、使之作为 Cin 进行充电。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好。  我们都已准备好。