Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1, LM46002
主题中讨论的其他器件: LM46002
女士们和/或先生们、
我们在主板上有一个由 LM46002-Q1 (汽车应用)供电的电路。 正常运行期间、最坏情况下的负载为368mA @ 5V
现在、我的测试部门询问我、他们是否可以通过将5V 总线上拉至2.5V 来对另一个组件执行电路内测试。这种情况每块板发生8次、每块板持续几毫秒。
5V 总线直接连接到偏置输入(Vin 将悬空)、并且只有一个电感器将其与 SW 输出相隔离。
问题是这是否会对稳压器造成任何损坏? 我在数据表中找不到任何东西。