This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:需要审查

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523, CSD19536KTT, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780322/tps23523-review-required

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTCSD19532Q5B

您好,

我们计划在设计中使用器件型号 TPS23523、以实现负48VDC 下的20A 工作电流。
以下是我们的疑问,请澄清:

1)为将 Rtheta、ja (连接的表中的行#35)减少到40,MOSFET 安装散热器的漏极垫面积应该是多少? 因为根据数据表、Rjtheta 的值为62。

2) 2)在天气条件下、两个 MOSFET (器件型号 CSD19536KTT)都需要散热器
和器件型号 CSD19532Q5B)?
如有需要,请提供详细信息。

3) 3)在设计表中、Q1的行#39 Tj (max)为124摄氏度。 Q1能否承受此温度?

随附了设计计算表供您查看。
请尽早提供反馈。

e2e.ti.com/.../2211.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_2D00_20A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    感谢您的支持!
    我将在下周初回顾并返回。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    此设计是否与 e2e.ti.com/.../775121中发布的设计相同
    如果是-我想在另一个线程中继续。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    如果相同-请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您发送邮件。
    请尽快答复,因为这一问题长期悬而未决。

    此致、
    Jainendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    最好提供您的联系号码。

    此致、
    Jainendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jainendra、

    我已在 e2e.ti.com/.../2888071上回复

    此致、
    Rakesh