请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT、 CSD19532Q5B
您好,
我们计划在设计中使用器件型号 TPS23523、以实现负48VDC 下的20A 工作电流。
以下是我们的疑问,请澄清:
1)为将 Rtheta、ja (连接的表中的行#35)减少到40,MOSFET 安装散热器的漏极垫面积应该是多少? 因为根据数据表、Rjtheta 的值为62。
2) 2)在天气条件下、两个 MOSFET (器件型号 CSD19536KTT)都需要散热器
和器件型号 CSD19532Q5B)?
如有需要,请提供详细信息。
3) 3)在设计表中、Q1的行#39 Tj (max)为124摄氏度。 Q1能否承受此温度?
随附了设计计算表供您查看。
请尽早提供反馈。
e2e.ti.com/.../2211.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_2D00_20A.xlsx