This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:何时提供技术参考手册?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846421/bq27530-g1-when-will-the-technical-reference-manual-be-available

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24161

您好!

在另一篇文章(从2019年8月开始)中,支持人员说,BQ27530的 TRM 将在两个月内推出。 两个月过去了、但 TI 网站上没有。 请提供。

此致、

Alexandru Petrescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德鲁。

    您可以直接向我发布该帖子吗? 我认为这不是正确的信息。 该器件在 早期发布、当时我们没有 TRMS 、并且大多数地址都包含在数据表中。 如果 bq27530的数据表描述不详细、则可以参考 bq27531的 TRM。 很抱歉你有麻烦

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    此帖子是作为与我所提及的原始帖子相关的问题创建的。 您可以通过单击此页面顶部来访问原始线程。 回顾一下、我注意到您说 BQ27530的 TRM 将在两个月内发布。 为了支持另一位工程师所说的内容、我可以向您保证、在尝试使用固件来控制 BQ27530 + BQ24161时会遇到相同的问题。 我最想念的是有关如何在主机模式(通过监测计)下控制充电器的信息。 但数据表中缺少其他信息:

    1.只解释了一条命令。 这里是 对 AtRate()、 AtRateTimeToEmpty()、 Temperature()、...的解释。 等等... 等等...

    2.有关 BQ27530如何控制充电器(BQ24161)的信息全部缺失。 BQ27531的 TRM 使用了另一个充电器芯片(BQ24191),因此没有什么帮助。

    3.其中说明了"充电器选项[旁路]"脚注。

    那么、我什么时候可以在网站上看到 TRM?

    谢谢、

    Alexandru Petrescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德鲁

    重新读取我的响应。 我从来没有说过这是几个月。 我说了几个月。  

    我  再次与团队发生了联系、但这不是我可以控制的事情。 bq24161和 bq24191是相似的。 bq27531和 bq27530及其各自充电器的控制过程类似。 为了让我在没有 TRM 的情况下在这里更有帮助、您能否列举一下 bq27531的 TRM 中未涉及的具体问题、我们将尽力逐一解决这些问题。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    你是对的、已经有几个月了。 但是、我不禁要问、如果 BQ27530 + BQ2416x 与 BQ27531 + BQ2419x 如此相似、为什么需要几个月才能进行更改? BQ27530投入生产6 (6)年后、TI 网站上没有完整的文档、原因是什么? 我确信芯片组的开发所花费的时间要少得多。

    至于通过您作为继电器获取信息、我宁愿使用其他工程师使用的相同方法:对评估套件进行逆向工程。 但是、在 EVM 套件到达之前、您可以告诉我用于访问 BQ24161充电器的监测计命令是什么、从而为我提供帮助。 BQ27530数据表中缺少充电器接口。 此外、在 BQ24161数据表的寄存器映射章节中、每个寄存器都指定了存储器位置。 在 layman 术语中、哪个地址(监测计)与充电器上的寄存器存储器位置相关联。

    谢谢、

    Alexandru Petrescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我进行了一些挖掘、看起来我们有一个 TRM、它仍处于草稿阶段、但看起来从未发布。 请参见随附的。 我希望这能帮助您取得一些进展。 很抱歉出现问题。

    e2e.ti.com/.../2627.bq27530_2D00_G1-SLUUA73-TRM-Draft-20Sept2013.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我非常感谢您真的在努力帮助我。 但该文档是 Aprox。 85%从 BQ27531 TRM 复制。 充电器接口100%相同。 这意味着它不是我需要的。 无论如何、在第一篇帖子中、我忘记提到我在搜索 BQ27530 TRM 时偶然发现了该草稿。 所以、有人开始做工作、但不知怎么也没有完成。 请将其从 TI 服务器中删除、因为它不起任何作用。

    此致、

    Alexandru Petrescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    感谢您的反馈。 我们正在内部进行改进。