主题中讨论的其他器件:BQ24161
您好!
在另一篇文章(从2019年8月开始)中,支持人员说,BQ27530的 TRM 将在两个月内推出。 两个月过去了、但 TI 网站上没有。 请提供。
此致、
Alexandru Petrescu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在另一篇文章(从2019年8月开始)中,支持人员说,BQ27530的 TRM 将在两个月内推出。 两个月过去了、但 TI 网站上没有。 请提供。
此致、
Alexandru Petrescu
您好、Onyx、
此帖子是作为与我所提及的原始帖子相关的问题创建的。 您可以通过单击此页面顶部来访问原始线程。 回顾一下、我注意到您说 BQ27530的 TRM 将在两个月内发布。 为了支持另一位工程师所说的内容、我可以向您保证、在尝试使用固件来控制 BQ27530 + BQ24161时会遇到相同的问题。 我最想念的是有关如何在主机模式(通过监测计)下控制充电器的信息。 但数据表中缺少其他信息:
1.只解释了一条命令。 这里是 对 AtRate()、 AtRateTimeToEmpty()、 Temperature()、...的解释。 等等... 等等...
2.有关 BQ27530如何控制充电器(BQ24161)的信息全部缺失。 BQ27531的 TRM 使用了另一个充电器芯片(BQ24191),因此没有什么帮助。
3.其中说明了"充电器选项[旁路]"脚注。
那么、我什么时候可以在网站上看到 TRM?
谢谢、
Alexandru Petrescu
你好,亚历山德鲁
重新读取我的响应。 我从来没有说过这是几个月。 我说了几个月。
我 再次与团队发生了联系、但这不是我可以控制的事情。 bq24161和 bq24191是相似的。 bq27531和 bq27530及其各自充电器的控制过程类似。 为了让我在没有 TRM 的情况下在这里更有帮助、您能否列举一下 bq27531的 TRM 中未涉及的具体问题、我们将尽力逐一解决这些问题。
谢谢
Onyx
您好、Onyx、
你是对的、已经有几个月了。 但是、我不禁要问、如果 BQ27530 + BQ2416x 与 BQ27531 + BQ2419x 如此相似、为什么需要几个月才能进行更改? BQ27530投入生产6 (6)年后、TI 网站上没有完整的文档、原因是什么? 我确信芯片组的开发所花费的时间要少得多。
至于通过您作为继电器获取信息、我宁愿使用其他工程师使用的相同方法:对评估套件进行逆向工程。 但是、在 EVM 套件到达之前、您可以告诉我用于访问 BQ24161充电器的监测计命令是什么、从而为我提供帮助。 BQ27530数据表中缺少充电器接口。 此外、在 BQ24161数据表的寄存器映射章节中、每个寄存器都指定了存储器位置。 在 layman 术语中、哪个地址(监测计)与充电器上的寄存器存储器位置相关联。
谢谢、
Alexandru Petrescu
你好 Alex
我进行了一些挖掘、看起来我们有一个 TRM、它仍处于草稿阶段、但看起来从未发布。 请参见随附的。 我希望这能帮助您取得一些进展。 很抱歉出现问题。
e2e.ti.com/.../2627.bq27530_2D00_G1-SLUUA73-TRM-Draft-20Sept2013.pdf
谢谢
Onyx
您好、Onyx、
我非常感谢您真的在努力帮助我。 但该文档是 Aprox。 85%从 BQ27531 TRM 复制。 充电器接口100%相同。 这意味着它不是我需要的。 无论如何、在第一篇帖子中、我忘记提到我在搜索 BQ27530 TRM 时偶然发现了该草稿。 所以、有人开始做工作、但不知怎么也没有完成。 请将其从 TI 服务器中删除、因为它不起任何作用。
此致、
Alexandru Petrescu