This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC256304可提供输入160VAC-264Vac

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780141/ucc256304-ucc256304-can-supply-input-160vac-264vac

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC25600

你好

UCC256304可以提供输入160VAC-264Vac?  我不需要 PFC。

我的设计如下所示:

输入:交流/直流160VAC-264Vac  

输出:直流40-80V、3A

 能否使用 UCC256304以及如何设置变压器? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您关注 UCC256304 LLC 控制器。

    LLC 转换器因其高效率而广受欢迎、但这主要适用于窄输入范围和固定输出电压。 可以容纳宽范围输入、但在极端电压下会显著降低满载效率。 除了宽输入范围之外、宽输出范围也会加剧此问题。

    为了从 LLC 转换器获得最佳性能、最好尽可能缩小交流输入范围。 请记住、整流交流电的直流最小谷值电压低于最低交流峰值电压。 对于160VAC-264Vac 输入、整流直流电压可能介于180V 至373Vdc 之间、因为谷值电压必须包含在低至高输入电压范围内。

    对于大约2:1的输入变化和2:1的输出变化、控制器必须适应大约4:1的增益范围。 根据 最大输入最小输出和最小输入最大输出电压选择适当的增益曲线(请参阅应用手册:www.ti.com/.../slup263.pdf)。 该应用手册是为 UCC25600编写的、但用于确定 Ln、QE 和 RE 的设计原理相同、也适用于 UCC25630x 系列。

    我建议遵循 UCC256304数据表设计过程、因为 UCC25630x 设计计算器工具(SLUC634B)是在假设 PFC 输入范围较窄、Vout 固定的情况下开发的、而不是在宽输入电压或输出电压范围内。 数据表方程不受计算器工具推定的限制。 此外、SLUP263应用手册包含数据表未包含的设计曲线。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。