请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256304 主题中讨论的其他器件: UCC25600
你好
UCC256304可以提供输入160VAC-264Vac? 我不需要 PFC。
我的设计如下所示:
输入:交流/直流160VAC-264Vac
输出:直流40-80V、3A
能否使用 UCC256304以及如何设置变压器? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.