主题中讨论的其他器件:LM5180、 TPS2662
我们有一个原型 、在该原型中、我们使用带 EMI 滤波器的 LM5180将 TPS2662输出连接到标准反激式配置(用于隔离式13.5V 输出)、如下面的原理图所示。
TPS2662 的输出(LM5180的输入)在200ms 时振荡(充电和放电周期、PPK = 2.16V、大约 为5.75V)。 电池的电源电压为12.6V。 波形如下所示。
为了解决不稳定性问题、我们应该对下面的 LM5180电路进行哪些更改?
此外、反激式器件在空载时的输出为14.9V、但如果我们连接200欧姆 虚拟 负载、输出会降至6.5V。
如果您需要更多信息(PCB 布局或 TI 设计工具中使用的设置)、请告诉我。
谢谢你。
LM5180-Q1回退原理图(标准)
TPS2662 保护原理图(标准)
波形(@500msec/div)
波形(@50msec/div)