This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:如何解决标准反激式配置的稳定性问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, LM5180, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844774/lm5180-q1-how-to-resolve-stability-issues-of-standard-flyback-configuration

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180TPS2662

我们有一个原型    、在该原型中、我们使用带 EMI 滤波器的 LM5180将 TPS2662输出连接到标准反激式配置(用于隔离式13.5V 输出)、如下面的原理图所示。

 TPS2662 的输出(LM5180的输入)在200ms 时振荡(充电和放电周期、PPK = 2.16V、大约 为5.75V)。 电池的电源电压为12.6V。 波形如下所示。

   为了解决不稳定性问题、我们应该对下面的 LM5180电路进行哪些更改?

此外、反激式器件在空载时的输出为14.9V、但如果我们连接200欧姆 虚拟 负载、输出会降至6.5V。  

如果您需要更多信息(PCB 布局或 TI 设计工具中使用的设置)、请告诉我。

谢谢你。

LM5180-Q1回退原理图(标准)

TPS2662 保护原理图(标准)

波形(@500msec/div)

波形(@50msec/div)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lasto、

    这是一个奇怪的振荡。  

    FLT_N 信号不应与 VOUT 相差太远。

    您的电路中的其他位置似乎涉及到一些到接地的分压器。

    您能否尝试禁用 LM5180 (拉低 EN)并放置虚拟负载以查看 TPS2662是否存在问题?

    如果它正常工作并且问题不存在、您能否提供 LM5180 SW 和 VIN (在铁氧体磁珠后测量)的示波器截图?

    齐纳二极管的电压应为14.9V。 6.5V 看起来像是输入功率或电流限制。

    请告诉我您的结果、

    -Orlando Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlando 的快速回复。

    附件是 LM5180 VIN (引脚3)和 SW (引脚1)的示波器截图;请注意标度、并在图底部添加了每个通道的"POS"值。

    关于您的评论"您的电路中的其他地方似乎涉及到了一些到接地的分压器。" 我看到它们之间的差异约为200mV。

     我将断开 LM5180与 TPS26624的连接、并通过虚拟负载向您发送输出、然后向您发送示波器快照。

    如果您需要更多信息或数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我断开  了 LM5180 电路与 TPS2662的连接。  以下是  虚拟负载为200欧姆(负载反复连接和断开)时 TPS2662输出的快照。 没有振荡。  

    TPS2662的故障条件之一似乎 是由于某种原因发生的。 根据数据表、故障条件包括 欠压、过压、过载、反向电流和热关断。

    我将与 TPS2662团队跟进。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好奥兰多。

    我用新的 TPS26624器件替换了 TPS26624器件、现在看起来一切正常(到目前为止、启动时没有关断、输出电压值正确)。 原始设备似乎出现了某种程度的缺陷。

    感谢你的帮助。