This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:CVDD 至 C6654的电源电路

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6654, LM10011, TPS53681, TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780992/lm10011-power-circuit-for-cvdd-to-c6654

器件型号:LM10011
主题中讨论的其他器件:TMS320C6654TPS53681TPS54521

你好!

我正在使用 DSP TMS320C6654进行新设计。 是否有为 CVDD 供电的评估电路?

硬件设计指南建议使用具有 KeyStone I 器件的 LM10011、在我的案例中为 C6654。 如果电路已经存在、我想使用它。 尤其是直流/直流。 假设我的输入电压为12V。

看起来我需要在输出端大约3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramgopal、

    TMS320C6654需要多个电压轨才能运行。  只需通过 SmartReflex 来调节其中一个 CVDD。  硬件指南建议使用由 TPS53681取代的 UCC9244。  LM10011是一款通用数字电压调节电流 DAC。  它可与任何满足您的输入电压、输出电压和输出电流要求的直流/直流转换器一起使用、您尚未指定这些要求。  由于您将 LM10011作为器件型号、因此您的帖子已发布在此论坛中。  我们可以帮助您解决特定的直流/直流转换器问题。  请提供您的输入电压、输出电压(CVDD 可能为0.9V +/- 0.1V)和所需电流。  也就是说、您似乎需要对 TMS320C6654项目提供额外的支持。  您最好将 TMS320C6654作为器件型号专门发布到处理器论坛以获取帮助。  如果您有特定的直流/直流转换器问题、请随时在此处发帖寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    感谢您的快速响应。 我查看了 C6654下列出的评估板、它是 C6657 IC、确实使用了 UCC9244、但不建议在上述新设计中使用。 我确实将 UCC9244-EP 视为有源器件。 但这并不是一个直接的展望、因为我必须在加电时对器件进行编程。 我将对其进行研究。

    同时。

    让我们假设我将 LM10011与 DSP C6654搭配使用。 我需要一个直流/直流来提供0.85V-1.1V CVDD 输出、该输出还将与 LM10011搭配使用、以根据 DSP 需求提供可变输出。 电流估算值为3A、因此此处所示的5A 电路对我来说是可行的。 从我们的背板输入电源为12V。

    这是我可以使用的吗? PMP8275应用原理图:

    www.ti.com/.../tidr731.pdf

    如果可以的话、那么我有一个问题是、为什么有一个反馈通过 R7、R6、R9分压器电路从输出返回到控制器的 VSENSE 引脚7? 这是 DNI 吗? 我认为输出是通过 LM10011控制的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请 David Baba 回答下面提出的问题:

    1.解决方案简便性
    2.尺寸
    效率
    成本

    David Baba 回答了 LM10011:CVDD 至 C6654的电源电路。

    Ramgopal、您好!

    您能分享您需要的输出电压吗? 此外、您能否分享您系统的设计标准? 高效、尺寸、成本、易用的解决方案?

    请您对以上内容进行排名、以便让我了解您正在寻找的解决方案类型?

    谢谢。

    此致、

    David Baba。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramgopal、

    您仍然获得了 LM10011的基本反馈。 为了实现电压裕量调节、LM10011会将电流注入 FB 节点。 LM10011注入 FB 节点的电流越多、输出电压就越低。 对于非裕量调节操作:

    VOUT = Vref *((RtoP/Rbot)+ 1)

    在 LM10011裕度调节电路中添加时;

    VOUT = Vref *((RtoP/Rbot)+ 1)-(IDAC * R1)

    其中 IDAC 是 LM10011的编程输出电流。

    该参考设计 PMP8275专门用于这些类型的应用。 它应该适合您、如原理图所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、好的、
    我没有意识到 Vsense 是 FB 引脚。 有道理。
    您是否有 PM82875的 BOM 和文档? 我假设这是某个评估板的一部分?
    此外、如何在检查原理图时确保这些原理图正确无误?
    这是一个很好的解决方案、因为 C6654不是高端 DSP、电流也不是很像 C6778、它可以达到8A。
    非常感谢您的快速响应、
    Divakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramgopal、

    您可以在此处下载设计文件:
    www.ti.com/.../tidep0011
    TPS54521 dc/dc 转换器由我们的 MCP 团队提供支持。 如果您发布原理图并将 TPS54521置于器件型号字段中、则有人会对其进行审查。 如果您完全遵循 PMP8275设计、您应该会很好。 该设计已经过构建和测试。 您可以在上面的同一页上获取测试报告。