主题中讨论的其他器件:TMS320C6654、 TPS53681、 TPS54521
你好!
我正在使用 DSP TMS320C6654进行新设计。 是否有为 CVDD 供电的评估电路?
硬件设计指南建议使用具有 KeyStone I 器件的 LM10011、在我的案例中为 C6654。 如果电路已经存在、我想使用它。 尤其是直流/直流。 假设我的输入电压为12V。
看起来我需要在输出端大约3A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我正在使用 DSP TMS320C6654进行新设计。 是否有为 CVDD 供电的评估电路?
硬件设计指南建议使用具有 KeyStone I 器件的 LM10011、在我的案例中为 C6654。 如果电路已经存在、我想使用它。 尤其是直流/直流。 假设我的输入电压为12V。
看起来我需要在输出端大约3A
Ramgopal、
TMS320C6654需要多个电压轨才能运行。 只需通过 SmartReflex 来调节其中一个 CVDD。 硬件指南建议使用由 TPS53681取代的 UCC9244。 LM10011是一款通用数字电压调节电流 DAC。 它可与任何满足您的输入电压、输出电压和输出电流要求的直流/直流转换器一起使用、您尚未指定这些要求。 由于您将 LM10011作为器件型号、因此您的帖子已发布在此论坛中。 我们可以帮助您解决特定的直流/直流转换器问题。 请提供您的输入电压、输出电压(CVDD 可能为0.9V +/- 0.1V)和所需电流。 也就是说、您似乎需要对 TMS320C6654项目提供额外的支持。 您最好将 TMS320C6654作为器件型号专门发布到处理器论坛以获取帮助。 如果您有特定的直流/直流转换器问题、请随时在此处发帖寻求帮助。