Other Parts Discussed in Thread: LM5010, LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5118
您好!
我正在考虑使用 lm5010来切断470uF 电容器组上的电压、该电容器组将为其他应用提供10A 150us 脉冲。
我获得 了 AN-1352 LM5010评估板、将 R3更改为22k、以便输出52.5V 电压、将 R1更改为470k、将开关频率更改为920kHz、并在输出电压上连接470uF 负载。 (VIN 设置为60V)。
但是、一旦我连接负载、当芯片尝试为电容器充电时、输出电压就会下降。 它将上升至51.6v、然后突然停止开关。 电压将持续下降、直到1.2V、直到 lm5010再次开始开关。
是否有任何线索可以让芯片保持开关状态?
最棒的
-丹尼