This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:驱动容性负载

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844751/lm5010-driving-a-capacitive-load

器件型号:LM5010
主题中讨论的其他器件: LM5118

您好!

我正在考虑使用 lm5010来切断470uF 电容器组上的电压、该电容器组将为其他应用提供10A 150us 脉冲。  

我获得 了 AN-1352 LM5010评估板、将 R3更改为22k、以便输出52.5V 电压、将 R1更改为470k、将开关频率更改为920kHz、并在输出电压上连接470uF 负载。 (VIN 设置为60V)。

但是、一旦我连接负载、当芯片尝试为电容器充电时、输出电压就会下降。 它将上升至51.6v、然后突然停止开关。 电压将持续下降、直到1.2V、直到 lm5010再次开始开关。

是否有任何线索可以让芯片保持开关状态?

最棒的

-丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    蓝色表示 SW 引脚处的电压、黄色表示 Vout 处的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    请分享您的原理图设计。您是否还更改了反馈网络中的 R2、因为我认为 R3的变化不足以实现52.5V 输出。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R2保留为1k、将 R3保留为20k (输入错误为22k)

    Vout=2.5*(R1+R2)/R2

    Vout=2.5*(20k+1k)/1k=52.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您的原理图是否与具有更改反馈电阻器的 EVM 相同? 您是否离开 C7并添加了容性负载? 我建议在器件斜升过快且可能达到电流限值的情况下增加 SS 电容器。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我由于其他原因切换到了 LM5118、不确定该电路中的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    明白。 您是否看到 LM5118出现了相同的问题或您的所有问题是否都得到了解决?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在本主题中讨论的 lm5118还有其他问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/847987

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    明白。 我希望您的问题得到解决。

    此致、

    Ethan