Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 大家好、
我们深入 客户中的 TPS55340、构建反激式拓扑。 我们有几个问题需要与您进行仔细检查:
根据我们的数据表、COMP 引脚上的拉电流和灌电流约为42uA:
不确定该拉电流是否能够满足反激式应用的要求、该应用将使用可能灌电流/拉电流的光耦合器?
对于光耦器件:

在较高温度下运行时、Idark 将从 nA 增加到 uA、这是否会影响反激式的闭环、因为 TPS55340的源极仅为42uA?
客户对此有顾虑、需要 专家帮助澄清问题。
此致、
Sulyn