This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:反激式拓扑的 TPS55340问题

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780733/tps55340-tps55340-question-for-flyback-topology

器件型号:TPS55340

大家好、

我们深入 客户中的 TPS55340、构建反激式拓扑。 我们有几个问题需要与您进行仔细检查:

根据我们的数据表、COMP 引脚上的拉电流和灌电流约为42uA:

不确定该拉电流是否能够满足反激式应用的要求、该应用将使用可能灌电流/拉电流的光耦合器?

对于光耦器件:

在较高温度下运行时、Idark 将从 nA 增加到 uA、这是否会影响反激式的闭环、因为 TPS55340的源极仅为42uA?

客户对此有顾虑、需要 专家帮助澄清问题。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    您需要在光耦合器的晶体管上添加一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持! 对于上拉电阻器、您是指次级侧(是的、需要该电阻器)? 但问题是 TPS55340的 COMP 引脚如何? 您是否意味着仍需要此处的拉电阻器? 请帮助澄清问题、谢谢。

    下面的 BTW 是采用 TPS55340的反激式参考原理图、COMP 引脚上只有一个下拉电阻、如图所示:

    您是否可以帮助澄清问题、谢谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sulyn:

    您需要在 TP8处添加一个上拉电阻器、否则 COMP 引脚电流能力是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    非常感谢您的支持、这让我很清楚!

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气、祝您好运!