高侧 FET 的最短关断时间是多少? 当我看到另一个线程时、它是75nsec。 如果关断时间取决于开关频率、请告诉我每个开关频率的最短关断时间。
此致、
TAMIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tamio-San、
HSFET 关闭的时间长度可表示为 HIDRV,off =(1-D)*T
由于 D = Vout/Vin 且 T = 1/f、我们可以将其重写为 HIDRV、off =(1 - Vout/Vin)*(1/f)=(Vin - Vout)/(f*Vin)
为了最大限度地缩短 HSFET 关断时间、必须将上述表达式最小化。 因此、f 应设置为1MHz 的最大频率、 Vout 应设置为最大值19.2V。通过与您引用的线程(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/609140?BQ24780S-Maxumum-duty-cycle)类似的分析 、我们还将假设肖特基二极管的正向压降为0.4V。使用典型的 VCC_SRN 下降阈值60mV、 然后最小 Vin = 19.2 + 0.4 + 0.06 = 19.66V、为我们提供的最小 HIDRV 关断时间为:
HIDRV、OFF =(Vin - Vout)/(f*Vin)=(19.66 - 19.2)/(1000000*19.66)= 23.4ns
请注意、由于所做的假设、此结果可能会稍微不准确、但这应该有助于提供粗略的估算。
此致、
Angelo