This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848892/tps2373-tps2373

器件型号:TPS2373

您好、E2E、

1.红圈100uF 电容器(C28、C62)的用途是什么?

2.如果我们想使用2个 PD 进行设计、他们是否可以与这些100uF 电容器共享?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson Wen、

    感谢您的提问。  

    C28和 C62是输入大容量电容器。 在 TPS2373数据表中、它被称为" CBULK "、有关其工作原理的更多信息、请参见。 简而言之、它用于加电期间的电流浪涌、如果 IC 断电或关断、它将由于转换器电路而放电。

     

    对于双特征设计、我认为最好为两个 PD 使用大容量电容器、因为 PSE 的两个线对上都应具有浪涌电流。

    我还要注意的是、二极管正确地放置在 RTN 上、但看起来输出连接到 VDD、而不是电容器的 RTN 侧。