请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006-Q1 您好!
LMR36006FSC3RNXTQ1 3.3V 固定2.1MHz 0.6A
公式 63.42uF 中的 COUT 值
根据数据表、该值不超过 15uF
在我们的设计中、我们使用了20uF、 请检查我们的计算 是否错误或数据表公式是否错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LMR36006FSC3RNXTQ1 3.3V 固定2.1MHz 0.6A
公式 63.42uF 中的 COUT 值
根据数据表、该值不超过 15uF
在我们的设计中、我们使用了20uF、 请检查我们的计算 是否错误或数据表公式是否错误。