This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:在3.3V 0.6A @2.1MHz 下使用的 LMR36006FSC3RNXTQ1

Guru**** 2531530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827074/lmr36006-q1-lmr36006fsc3rnxtq1-used-in-3-3v-0-6a-2-1mhz

器件型号:LMR36006-Q1

 您好!

LMR36006FSC3RNXTQ1 3.3V 固定2.1MHz   0.6A

公式 63.42uF 中的 COUT 值

根据数据表、该值不超过 15uF   

在我们的设计中、我们使用了20uF、 请检查我们的计算 是否错误或数据表公式是否错误。



请查看以下快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该公式取决于您在 IC 上所需的负载瞬态性能。

    因此、63uF 的值可能是由您在公式中输入的小 Δ Vout 导致的。

    通常、数据表中建议的值是我们根据稳定性和瞬态性能进行测试时使用的值。

    谢谢

    -Arief