请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好!
阅读最新的布局指南后、我将在第4章中提出2个问题。
1.我知道 V33的压摆率是2.6V/ms~6V/ms。但是、为什么在 RC 时间常数中 V33的电源压摆率是0.6V/ms?这不是矛盾的?
2.我在数据表中找不到一些参数。我想知道 Vtarget & VPOR 的值。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
阅读最新的布局指南后、我将在第4章中提出2个问题。
1.我知道 V33的压摆率是2.6V/ms~6V/ms。但是、为什么在 RC 时间常数中 V33的电源压摆率是0.6V/ms?这不是矛盾的?
2.我在数据表中找不到一些参数。我想知道 Vtarget & VPOR 的值。
谢谢!