This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:最新布局指南中的参数值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780623/ucd3138-the-value-of-parameters-in-the-latest-layout-guide

器件型号:UCD3138

您好!

阅读最新的布局指南后、我将在第4章中提出2个问题。

1.我知道 V33的压摆率是2.6V/ms~6V/ms。但是、为什么在 RC 时间常数中 V33的电源压摆率是0.6V/ms?这不是矛盾的?

2.我在数据表中找不到一些参数。我想知道 Vtarget & VPOR 的值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家正在研究这个问题、很快就会回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

     SR =0.6V/ms 只是显示如何计算 RC 的示例。 在许多情况下、SR 低于0.6V/ms。 如果 V33无法满足2.6V/ms、则必须使用给定的公式来获得 RC。

    关于第二个问题、V target 为3V、VPOR 为2.7V。