主题中讨论的其他器件:TPS2373、
尊敬的团队:
我正在寻找以下参考设计。
无论有/没有 PD、我都希望向客户推广此参考设计。
因为此参考设计使用 TPS2373的 Vcout 引脚来处理 LM51537的低电压偏置引脚。
如果这里没有 PD 控制器、如何启动电路?
VIN=54V、Vo=12V、IO=5A
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
感谢您提出问题。
首先、如果应用的输入电压超过 BIAS 引脚的最大额定电压、则有两个选项。 这优于使用两个100kOhm 电阻器实现分压器。
1.在 BIAS 引脚上添加一个电压钳位、以使电压保持低于器件的绝对最大额定电压
2.使用外部电源轨为 BIAS 引脚供电。 例如、5V 或10V 电压轨可以工作。 这是假设应用具有外部偏置轨。
由 D21、R55和 C46实现的电路是软启动电路。 简单的想法是、如果斜坡基准电压以保持输出电压以对目标进行过冲。 要增加软启动时间、请增加 R55或 C46。
如果您有任何疑问、请直接与我联系。
谢谢、
Garrett