This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:如何处理54V 输入电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826260/lm5155-how-to-deal-with-54vin

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TPS2373

尊敬的团队:

我正在寻找以下参考设计。

无论有/没有 PD、我都希望向客户推广此参考设计。

因为此参考设计使用 TPS2373的 Vcout 引脚来处理 LM51537的低电压偏置引脚。

如果这里没有 PD 控制器、如何启动电路?

VIN=54V、Vo=12V、IO=5A

BR
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里的电路的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    唯一的解决方案是使用两个100千欧分压输入电压、然后连接到 BIAS 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提出问题。

    首先、如果应用的输入电压超过 BIAS 引脚的最大额定电压、则有两个选项。 这优于使用两个100kOhm 电阻器实现分压器。

    1.在 BIAS 引脚上添加一个电压钳位、以使电压保持低于器件的绝对最大额定电压

    2.使用外部电源轨为 BIAS 引脚供电。 例如、5V 或10V 电压轨可以工作。 这是假设应用具有外部偏置轨。

    由 D21、R55和 C46实现的电路是软启动电路。 简单的想法是、如果斜坡基准电压以保持输出电压以对目标进行过冲。 要增加软启动时间、请增加 R55或 C46。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett

    感谢您提供相关信息。

    我不确定如何实现钳位电路、这里是齐纳二极管吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    BTW、我想计算54Vin、12Vo/5A 的效率。

    但 Webench 的输入电压设置为45V、以达到最大值。

    您可以在此处计算效率吗?

    BR

    Kevin