This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001 Vout=40V Iout=180mA、Vout 偶尔会降至10V

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826533/lm5001-lm5001-vout-40v-iout-180ma-vout-occasionally-droped-to-10v

器件型号:LM5001

输入电压为12V-24V、输出电压=40V、输出电流=20mA。工作时间长、输出电压偶尔下降到10V 以下、电感(L1) 发出啸叫声。我将 L1从6.8uH 更改为150uH、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您能否共享电路板的布局?  

    您是否检查了 SW、VOUT 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复。我 没有 检查 SW、VOUT 波形。我尝试 重现此问题、但 LM5001现在可以正常工作大约24小时。  环境温度是不是很可能的

     负载变化导致了此问题? 6.8uH/8A 电感(L1)和150uH/500mA 电感(L1)现在都运行良好、我们在大规模生产中使用了6.8uH/8A 电感、我们是否需要将 L1更改为150uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    很高兴听到这个消息。 您是否使用同一 PCB 两次?

    6.8 μ H 和150 μ H 都能正常工作。 由你决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用同一 PCB 两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    请告诉我问题是否在将来再次出现。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们将执行更多测试。