我想使用 TPS3808G33器件来感测具有相当宽动态范围的输入电压。 我正在考虑使用肖特基二极管和限流电阻器钳制相对于 VDD 的 Vsense、从而使 Vsense 的 Vsense 高于 VDD。 这将满足数据表中的绝对最大输入要求。
但是、建议的最大工作 Vsense 输入电压为 VDD。 如果 Vsense 超过 VDD、是否有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 TPS3808G33器件来感测具有相当宽动态范围的输入电压。 我正在考虑使用肖特基二极管和限流电阻器钳制相对于 VDD 的 Vsense、从而使 Vsense 的 Vsense 高于 VDD。 这将满足数据表中的绝对最大输入要求。
但是、建议的最大工作 Vsense 输入电压为 VDD。 如果 Vsense 超过 VDD、是否有问题?
关于 Vsense 超过 Vdd 的问题、我看到 -Q1汽车合格器件中的建议运行条件规定 Vsense 不应超过 Vdd。 但是、标准器件在 建议运行条件中没有此限制。 您的回答是否适用于-Q1器件?
此外、我不理解有关 RESETn 的评论。 数据表显示 RESETn 信号为漏极开路、可连接到大于 Vdd 的上拉电阻。 ' kΩ 在该引脚上 MΩ 10k Ω 至1k Ω 的上拉电阻器、并允许 RESET 引脚获得高于 VDD 的电压。'
您好、Lee、
正如您提到过的、该器件的运行条件确实将 Vdd 作为检测的最大值。 从理论上讲、设备之间不应发生变化、但我将联系我们团队的专家、看看是否有差异会导致这种差异。 下周之前、我会向您作出回复。
关于上拉电压的评论、我想我没有讲过一些语言。 我假设您将上拉至 Vdd、从而将输出电压限制在该电平。 如果您要上拉至另一个电压、这就是您提到的情况。
谢谢、
Abhinav。