This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:感测大于 VDD 的输入电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848411/tps3808-sense-input-voltage-greater-than-vdd

器件型号:TPS3808

我想使用 TPS3808G33器件来感测具有相当宽动态范围的输入电压。  我正在考虑使用肖特基二极管和限流电阻器钳制相对于 VDD 的 Vsense、从而使 Vsense 的 Vsense 高于 VDD。  这将满足数据表中的绝对最大输入要求。

但是、建议的最大工作 Vsense 输入电压为 VDD。  如果 Vsense 超过 VDD、是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    Vsense 不应超过 Vdd。 唯一的问题是只会上拉复位并输出 Vdd 的值。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Vsense 超过 Vdd 的问题、我看到 -Q1汽车合格器件中的建议运行条件规定 Vsense 不应超过 Vdd。  但是、标准器件在 建议运行条件中没有此限制。  您的回答是否适用于-Q1器件?

    此外、我不理解有关 RESETn 的评论。  数据表显示 RESETn 信号为漏极开路、可连接到大于 Vdd 的上拉电阻。  ' kΩ 在该引脚上 MΩ 10k Ω 至1k Ω 的上拉电阻器、并允许 RESET 引脚获得高于 VDD 的电压。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    正如您提到过的、该器件的运行条件确实将 Vdd 作为检测的最大值。 从理论上讲、设备之间不应发生变化、但我将联系我们团队的专家、看看是否有差异会导致这种差异。 下周之前、我会向您作出回复。

    关于上拉电压的评论、我想我没有讲过一些语言。 我假设您将上拉至 Vdd、从而将输出电压限制在该电平。 如果您要上拉至另一个电压、这就是您提到的情况。

    谢谢、
    Abhinav。