This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS55330的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848598/tps55330-question-for-tps55330

器件型号:TPS55330

大家好、团队成员

这是 Masa。

可以为我回答吗?

1.can 客户让 IC 的散热垫打开?

->如果 IC 的散热焊盘翻转侧没有焊接,IC 是否能够正常工作?

2.can 客户是否让 IC 的 QFN 只焊接一侧而不是倒装侧、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    1.我不同意让散热垫打开。 该器件在高负载条件下将非常热、可能会触发热关断。

    2.您是说只在红色电路中焊接焊盘吗? 如果是、IC 焊盘和 PCB 之间的电阻将大于正常值、从而导致更高的损耗和更低的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!