This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:最小负载

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780110/lm3478-minimum-load

器件型号:LM3478

你(们)好

LM3478上是否有最小负载。?

空载时、电压摇晃。周期为168Hz。

条件如下。

输入13V~18V

输出12V

SEPIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    有一个最小导通时间规格、这将导致最小负载。 根据数据表、最小导通时间(最大600ns)的最大值。 如果 SEPIC 初级电感为 Lm、开关频率为 Fsw、则可通过以下公式计算最坏情况下的最小负载:

    Pmin = 0.5 x Lm x Fsw x (Vinmax x 600ns /Lm)^2.

    增大电感器值可以减小 Pmin。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi