主题中讨论的其他器件: TPS2373
你(们)好
e2e.ti.com/.../TPS2372.pdfe2e.ti.com/.../TPS2372.7z
请帮助查看原理图和布局。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
e2e.ti.com/.../TPS2372.pdfe2e.ti.com/.../TPS2372.7z
请帮助查看原理图和布局。
非常感谢。
您好、用户:
我一定会检查布局。 我注意到您为同一设计发布了单独的主题(e2e.ti.com/.../780206)、因此我将在下面粘贴您的问题并在该主题中添加地址。
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师
"对于此设计、我们担心:
1) 1)在最低输入电压下,流经每个光耦合器 LED 的电流增加到最低3mA。
关注由于 PD17、PD32、PD33和 PD13、PD15、PD16的光耦合器 LED 电流增加而导致的系统功耗增加。
- TPS2372数据表推荐的 TPH、TPL 和 BT 灌电流工作条件最大为3mA (绝对最大值为10mA)。
与 TPS2373不同、TPS2372没有为光伏 LED 供电的低压输出。 但可以使用由 PWM 控制器(PU11)电源变压器(T3)的三级绕组产生的 MAX5974D_VC_PD 电压。 MAX5974D_VC_PD 上的电压在42.5至57V 输入范围内保持一定程度的恒定、其值将低得多。 因此、可以为每个光电 LED 提供3mA 电流、而不会大幅增加系统功耗。
您能否帮助检查此设计是否正常?"
e2e.ti.com/.../5468.95_5F00_2213T00_5F00_035_5F00_20190226_2D00_1700_2D00_163.brd