This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:请帮助检查原理图和布局。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779676/tps2372-please-help-to-check-the-schematic-and-layout

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2373

你(们)好  

e2e.ti.com/.../TPS2372.pdfe2e.ti.com/.../TPS2372.7z

请帮助查看原理图和布局。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我将在本周进行查看并发表评论。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这看起来像是我为您审阅的前一个原理图的更新版本: e2e.ti.com/.../773670

    前两项评论都是满意的。
    关于最后一个注释:使用10V 系列稳压器(MAX5974D_VC_PD)的输出应可用于上拉光耦合器、但我要小心、这会导致稳压器产生额外的电流和损耗。 使用 Vdd 可能更简单、但由您决定。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、输入大容量电容器 PC174、PC175、PC154、PC169为39uF、而不是47uF。 如果它不能按预期工作、则考虑切换回、否则、您可能没有问题。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。

    请帮您检查布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我一定会检查布局。 我注意到您为同一设计发布了单独的主题(e2e.ti.com/.../780206)、因此我将在下面粘贴您的问题并在该主题中添加地址。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

    "对于此设计、我们担心:

    1) 1)在最低输入电压下,流经每个光耦合器 LED 的电流增加到最低3mA。
    关注由于 PD17、PD32、PD33和 PD13、PD15、PD16的光耦合器 LED 电流增加而导致的系统功耗增加。
    - TPS2372数据表推荐的 TPH、TPL 和 BT 灌电流工作条件最大为3mA (绝对最大值为10mA)。

    与 TPS2373不同、TPS2372没有为光伏 LED 供电的低压输出。 但可以使用由 PWM 控制器(PU11)电源变压器(T3)的三级绕组产生的 MAX5974D_VC_PD 电压。 MAX5974D_VC_PD 上的电压在42.5至57V 输入范围内保持一定程度的恒定、其值将低得多。 因此、可以为每个光电 LED 提供3mA 电流、而不会大幅增加系统功耗。

    您能否帮助检查此设计是否正常?"

    e2e.ti.com/.../5468.95_5F00_2213T00_5F00_035_5F00_20190226_2D00_1700_2D00_163.brd

    e2e.ti.com/.../4530.5428.TPS2372.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    关于光耦合器上拉的注释:我没有看到偏置绕组和串联线性稳压器的输出是相同的网络。 没关系。

    我对布局的唯一评论是确保从 PC112/PC124到电流感应电阻器 PR144/PR71端接的接地返回路径尽可能短。 总体而言、主要电源路径紧凑且经过良好优化。

    谢谢、

    Tom Amlee

    PoE PD 应用工程师