请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 尊敬的 TI 团队:
我在 其中一个项目中使用 TPS53681。 我尝试读取通道 A 的 IOUT 值。我从 Fusion Digital Power Designer GUI 读取电路消耗的电流、发现电流大约为11A。 当我尝试操作从 IC 读取的六数据时、它与 GUI 上显示的值不匹配。
我已按照数据表中给出的步骤操作、并按照数据表中给出的解码格式对其进行操作。
请帮助操作数据。
我已按照以下步骤读取数据:
1.选择通道 A。将页面写入00h
2.选择总电流测量。 将阶段写入80h
3.读取 READ_IOUT (16位数据)
我操作如下:
cb88是被读取的值。
X = Y×2 ^ N
其中•X 是实际值•Y 是11位、二进制补码整数•N 是5位、二进制补码整数
CB88=1100 1011 1000 1000
N=(11001) b=-9
Y=(011 1000 1000) b=904
X=1.765625、与 GUI 屏幕上的值不匹配。