This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:读取和操作相位的总输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826261/tps53681-reading-and-manipulation-of-the-total-output-of-the-phases

器件型号:TPS53681

尊敬的 TI 团队:

我在 其中一个项目中使用 TPS53681。 我尝试读取通道 A 的 IOUT 值。我从 Fusion Digital Power Designer GUI 读取电路消耗的电流、发现电流大约为11A。 当我尝试操作从 IC 读取的六数据时、它与 GUI 上显示的值不匹配。

我已按照数据表中给出的步骤操作、并按照数据表中给出的解码格式对其进行操作。

请帮助操作数据。

我已按照以下步骤读取数据:

1.选择通道 A。将页面写入00h
2.选择总电流测量。 将阶段写入80h
3.读取 READ_IOUT (16位数据)

我操作如下:

cb88是被读取的值。

X = Y×2 ^ N

其中•X 是实际值•Y 是11位、二进制补码整数•N 是5位、二进制补码整数

CB88=1100 1011 1000 1000

N=(11001) b=-9

Y=(011 1000 1000) b=904

X=1.765625、与 GUI 屏幕上的值不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、  

    通道 A 上的实际负载电流是多少?

    BTW、 N=(11001) b=-7

    谢谢