This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:请帮助检查 TPSS2372设计。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780206/tps2372-please-help-to-check-the-tpss2372-design

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2373

你(们)好  

对于此设计、我们担心:

1) 1)在最低输入电压下,流经每个光耦合器 LED 的电流增加到最低3mA。
关注由于 PD17、PD32、PD33和 PD13、PD15、PD16的光耦合器 LED 电流增加而导致的系统功耗增加。
- TPS2372数据表推荐的 TPH、TPL 和 BT 灌电流工作条件最大为3mA (绝对最大值为10mA)。

与 TPS2373不同、TPS2372没有为光伏 LED 供电的低压输出。 但可以使用由 PWM 控制器(PU11)电源变压器(T3)的三级绕组产生的 MAX5974D_VC_PD 电压。 MAX5974D_VC_PD 上的电压在42.5至57V 输入范围内保持一定程度的恒定、其值将低得多。 因此、可以为每个光电 LED 提供3mA 电流、而不会大幅增加系统功耗。

您能否帮助检查此设计是否正常?

并请帮助检查 too.e2e.ti.com/.../5428.TPS2372.pdfe2e.ti.com/.../95_5F00_2213T00_5F00_035_5F00_20190226_2D00_1700_2D00_163.brd 布局