主题中讨论的其他器件: TPS2373
你(们)好
对于此设计、我们担心:
1) 1)在最低输入电压下,流经每个光耦合器 LED 的电流增加到最低3mA。
关注由于 PD17、PD32、PD33和 PD13、PD15、PD16的光耦合器 LED 电流增加而导致的系统功耗增加。
- TPS2372数据表推荐的 TPH、TPL 和 BT 灌电流工作条件最大为3mA (绝对最大值为10mA)。
与 TPS2373不同、TPS2372没有为光伏 LED 供电的低压输出。 但可以使用由 PWM 控制器(PU11)电源变压器(T3)的三级绕组产生的 MAX5974D_VC_PD 电压。 MAX5974D_VC_PD 上的电压在42.5至57V 输入范围内保持一定程度的恒定、其值将低得多。 因此、可以为每个光电 LED 提供3mA 电流、而不会大幅增加系统功耗。
您能否帮助检查此设计是否正常?
并请帮助检查 too.e2e.ti.com/.../5428.TPS2372.pdfe2e.ti.com/.../95_5F00_2213T00_5F00_035_5F00_20190226_2D00_1700_2D00_163.brd 布局