This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:电感器 PCB 布局隔离和间距

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS565208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779113/tps563200-inductor-pcb-layout-isolation-and-spacing

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS565208

您好、社区

请告诉我、是否有必要将电感正下方的区域(放置区域)与任何通过信号(例如通过 GND)隔离(切割铜)? (黄色边框)
2.如果电感器是完全屏蔽的、是否有必要将拓扑的元件(电容器等)从电感器中缩进? 如果是、它的价值应该是什么? (红色箭头)

描述:

左侧-电容器(VIN)、右侧-电感器(VOUT)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    无需隔离平面、尤其是 GND。 GND 平面将承载返回信号、返回信号应以最小环路返回。 您可能需要更关注的是 SW 多边形。 请尽可能小。 高 dv/dt 将导致通过空气耦合到其他布线的电容。

    考虑 Vin 电容器和电感器之间的距离并不是很重要。 正如我在另一篇文章中提到的、输入电容器应靠近器件并使 Vin 和 GND 走线更短。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请告诉我如何选择正确的电感值与电压、这不在表(3.8V)中。 WebBench 选择2.2uH。 但我想理解这种情况的发生是什么原则。

    2. 为 IRMS/ ISAT 电感器选择了什么原理、与在计算中获得的 IRMS/ IPEAK 相比、这些值的供应应是多少?

    仍然可以丢弃描述 di/dt、dv/dt 的链路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    电感值可以参考3.3V 输出电压表、并选择2.2uH 或3.3uH。 详细说明见数据表中的第8.2.1.2.3节。 主要考虑因素是控制环路稳定性和电感器上的纹波电流。

    2. IRMS 和 Isat 应高于数据表方程中的计算值。 它将确保电感器电感在所有条件下保持恒定、电感器冷却。

    www.ti.com/.../slyy123.pdf
    training.ti.com/effect-high-didt-loops-emi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息! 我详细研究了所有内容、最后一个问题。

    在 TPS563200和 TPS565208规格中、我注意到不同的 PCB 布局、即微控制器下方的顶部 GND 层。 您认为这是正确的方法吗? (在图片上-红色边框) 对于 TPS563200、我可以使用这种方法吗?  该技术是否会增加 EMI 电阻?

    2、 当每个电容器上有2个元件时、GND 引脚附近的规格为何没有任何具有传输孔? 是否需要过孔来减少 GND 转换器输出(引脚1)附近的电流迹线?

    3. 我可以使用 ECAS (Murata)系列聚合物电容器作为输出电容器吗?  

    4. WebBench 包含有关规范提供的所需电容器数量的错误。 示例:它不是2个输出电容器、而是将1放置在其总容量上。 请更正此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、

    我建议您按照图片中所示的 TPS565208布局布线。 我们比较不同的布局、发现这种布局具有针对 di/dt 环路的最小小环路。

    2.所有输入电流和输出电流将返回 GND 引脚。 过孔有助于缩短环路。

    3.是的、但它可能具有更高的 ESR、并且会引入更多的输出纹波。

    我想 Webench 只能为您提供一个关于放置多少电容的指南。 通常、您可以使用多个并联电容器来获得相同的总输出电容器。