This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:BQ500511A 的 I2C 地址

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ500511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848359/bq500511a-i2c-address-of-bq500511a

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件: BQ500511

您好的团队,  

我的客户想知道 BQ500511A 的 I2C 地址。

我发现前一篇文章说 BQ500511的 I2C 地址为0x14 (十进制20)。  但是、这不包括 R/W 位。  添加 R/W 位将使地址为0x28或0x29。  

http://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/693/p/534561/1979937?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ500511%20address#1979937

BQ500511A 的 I2C 地址是否与 BQ500511相同?  

如果没有、请帮助提供 BQ500511A 的 I2C 地址、谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    "BQ500511A  的 I2C 地址是否与 BQ500511相同?"-- Bill J --相同的地址用于 BQ500511和511A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的友好帮助!

    Andy