请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500511A 主题中讨论的其他器件: BQ500511
您好的团队,
我的客户想知道 BQ500511A 的 I2C 地址。
我发现前一篇文章说 BQ500511的 I2C 地址为0x14 (十进制20)。 但是、这不包括 R/W 位。 添加 R/W 位将使地址为0x28或0x29。
http://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/693/p/534561/1979937?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ500511%20address#1979937
BQ500511A 的 I2C 地址是否与 BQ500511相同?
如果没有、请帮助提供 BQ500511A 的 I2C 地址、谢谢!
Andy