请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 大家好、团队、
在应用图中、器件 USB 使用开关将 USB 更改为 BQ25898D 或主机、如下所示:
他们询问是否按以下方式仅连接高阻抗电阻器?
如果它们可以通过输入 PMIC 检测 SDP、DCP、CDP 并设置 BQ25898D 的 INLIM、它们是否可以使 BQ25898D 永远进入 DCP 模式并让 D+、D-引脚短接在一起?
它们可以降低开关成本。
谢谢、
Ben、