This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:征求有关 TPS563200纹波噪声设计的建议

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845007/tps563200-asking-for-the-recommendation-on-tps563200-ripple-noise-design

器件型号:TPS563200

大家好、

客户测得的 TPS563200 降压稳压器纹波峰值为236mV、非常大。 客户已尝试测量其他项目板相同的 TPS563200纹波峰峰值64mV 小值、您能帮我 解决这个问题吗?   

 

请您审核并提供您的意见吗?

这是原理图和纹波测量。

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    它可能是测量技术负载电流和不良接地布局的组合。  精确的纹波测量要求您使用小于1cm 的极短 GND 尾纤直接在输出电容器上进行测量、或者最好使用"尖端和环形"方法。  这应消除测量时的 HF 噪声。

    AOS、它似乎您在以 Eco-mode 运行。  在 Eco-mode 下、纹波将始终较高。

    务必将输入电容器直接连接到 VIN 和 GND 引脚上。  这将需要在背面或内层对 SW 节点蚀刻进行布线。  有关布局指南、请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    客户看到 TI 建议的布局输入电容器需要直接连接到 TPS563200 1引脚和3引脚。  

    他们尝试使用输入电容器连接 TPS563200 1和3引脚、但噪声峰峰值与大峰值256mV 相同。

    对于改善此噪声、您有什么意见吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    此噪声是由测量引起的、请将示波器带宽设置为20MHz、并如 John 所述测量纹波。

    BR、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    客户仍对 TPS563200有疑问、他们更换了元件、发现输出侧磁珠会影响峰峰值纹波、峰峰值纹波为88mV。  

    请参阅下图、 问题是为什么要更改磁珠以影响峰间纹波?

     

    将 FB602磁珠更改为 0Ω Ω、  

    谢谢、

    此致、

    专利

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    磁珠可能会导致振铃、客户为什么要添加磁珠? 它们是否能够接受88mV 纹波?

    肖恩