大家好、
客户测得的 TPS563200 降压稳压器纹波峰值为236mV、非常大。 客户已尝试测量其他项目板相同的 TPS563200纹波峰峰值64mV 小值、您能帮我 解决这个问题吗?
请您审核并提供您的意见吗?
这是原理图和纹波测量。
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SHH、
它可能是测量技术负载电流和不良接地布局的组合。 精确的纹波测量要求您使用小于1cm 的极短 GND 尾纤直接在输出电容器上进行测量、或者最好使用"尖端和环形"方法。 这应消除测量时的 HF 噪声。
AOS、它似乎您在以 Eco-mode 运行。 在 Eco-mode 下、纹波将始终较高。
务必将输入电容器直接连接到 VIN 和 GND 引脚上。 这将需要在背面或内层对 SW 节点蚀刻进行布线。 有关布局指南、请参阅数据表。