This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:去毛刺脉冲时间、检测到终止问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779848/bq25101-deglitch-time-termination-detected-problem

器件型号:BQ25101

尊敬的 TI 先生

BQ25101规格显示 tDGL (TERM)= 29ms (典型值)。

我想知道 什么是 tDGL (TERM)(最大值)  

我们满足 BQ25101引脚 CHG L -> H 的要求

I SET Ichg = 15mA、 Iterm = 1.5mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将检查此问题、但需要几天时间。 请在3月9日前回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这将在整个温度范围内具有+/- 30%的变化。