请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 尊敬的 TI 先生
BQ25101规格显示 tDGL (TERM)= 29ms (典型值)。
我想知道 什么是 tDGL (TERM)(最大值)
我们满足 BQ25101引脚 CHG L -> H 的要求
I SET Ichg = 15mA、 Iterm = 1.5mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.