Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560, TPS54340
主题中讨论的其他器件:TPS54560B、 TPS54560、 TPS54340
您好、先生:
我按照 TI 经销商的建议从 TPS54560切换到 TPS54560B。 我想知道从 TPS54560B 升级了什么过程、参数和 TPS54560之间有何差异。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
德州仪器(TI)的 TPS54340/360/540/560B 是对现有 TPS54340/360/540/560降压转换器系列的引脚对引脚降压转换器。 TPS54340/360/540/560B 采用8端子散热增强型 HSOIC PowerPAD封装,如当前代 TPS54340/360/540/560。 随着 TI 不断创新并改进其可制造性和工艺、TPS54340/360/540/560B 可提供更高的可靠性和性能。 因此、我们向工业、汽车和通信市场的客户推荐 TPS54340/360/540/560B 进行新设计、并将 TPS54340/360/540/560的状态更新为 NRND (不推荐在新设计中采用)。 TPS54340/360/540/560的状态不会更改为 EOL (停产)。
以下是这些措施:
•在 IC 顶层添加聚酰亚胺(PI)涂层
•更高的可靠性:改进的输出 OVP 电路。
•电流限制增加:7.5A 至7.9A (典型值)、8.8A 至9.5A (最大值)。
----阿姆布雷什